ATV310变频器逻辑输出LO1分配(206.0)设为01无故障时,LO1状态(206.1)可以修改吗?
问题描述:
ATV310变频器逻辑输出LO1分配(206.0)设为01无故障时,LO1状态(206.1)可以修改吗?所属产品线:
ATV310A变频器解决方法:
当ATV310变频器固件版本为V1.6IE03及以下时,逻辑输出LO1分配(206.0)设为01无故障时,LO1状态(206.1)不能修改。如果206.0分配为01无故障,则206.1强制为00正逻辑:高电平有效。当206.0分配为其他参数时,206.1的状态是可以更改的。
当ATV310变频器固件版本为V1.6IE04及以上时,逻辑输出LO1分配(206.0)无论设为任意值,LO1状态(206.1)都可以修改。
是否有帮助?