我们今天能为您提供什么帮助?

ATV320、ATV32变频器的ATV logic 密码保护功能怎么使用?

问题描述:
ATV320、ATV32变频器的ATV logic 密码保护功能怎么使用?

所属产品线:
ATV320变频器; ATV32变频器

解决方法:

ATV320变频器使用ATV LOGIC的密码(四位数字)保护需要在SOMOVE里面进行设置。 设置了密码之后下载程序到变频器,其他人上传程序不受影响,但是要打开ATV LOGIC 需要密码,如果不输入密码或者密码错误,则打开的是空白程序。