我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV320变频器在出厂设置的条件下,停车类型是斜坡停车,停车完成后总是有短暂的显示dCb,为什么?
问题描述:
ATV320变频器在出厂设置的条件下,停车类型是斜坡停车,停车完成后总是有短暂的显示dCb,为什么?

所属产品线:
ATV320变频器

解决方法:

dCb表示直流注入状态,ATV320变频器出厂设置的停车类型是斜坡停车,且自动直流注入是激活状态,默认为0.7In,持续0.5S。如果无需直流注入,将Fun-里面AdC-菜单中的参数AdC(自动直流注入)改成No即可。