ATV320、ATV32加通讯卡VW3A3608,VW3A3618,VW3A3628,CANOPEN通讯FR1如何设置?
问题描述:
ATV320、ATV32变频器插入通讯卡VW3A3608,VW3A3618,VW3A3628后,CANOPEN通讯的FR1如何设置?正面的RJ45 canopen通讯端口还可以使用吗?所属产品线:
ATV320变频器解决方法:
ATV320插入CANOPEN通讯卡VW3A3608/VW3A3618/VW3A3628后,FR1仍应该选择CANOPEN(CAn),而非通讯卡(nET)。同时正面RJ45 CANOPEN端口无法使用。
同时如果装了其它通讯模块(例如profinet),CANOPEN参数(地址、波特率等)就看不到了,无法实现CANOPEN与其它通讯模块通讯同时使用。
是否有帮助?