我们今天能为您提供什么帮助?

ATV320变频器如何实现自带面板调速时,给定值为频率值而非0-100%百分比显示?

问题描述:
ATV320变频器如何实现自带面板调速时,给定值为频率值而非0-100%百分比显示?

所属产品线:
ATV320变频器

解决方法:

固件版本为V3.5IE46及以下的ATV320变频器 ,将给定1通道Fr1设置为LCC(图形终端),组合模式CHCF设置为SEP(隔离通道),命令通道1 CD1设置为TER(端子排);在没有外接远程面板的情况下, 进入rEF直接通过自带旋钮给定单位为Hz的频率 。

固件版本为V3.7IE48及以上的ATV320变频器,设置参数FR1=LCC,CHCF=SEP,CD1=TER,未接外部面板情况下,变频器则不能启动,也不会报故障。如果还想通过自带旋钮调频,需要设置FR1=A1U1,进入rEF给定的是频率的百分比,0-100%对应低速频率到高速频率。