我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
TCSCTN023F13M03的接口是什么样的?
问题描述:
TCSCTN023F13M03的接口是什么样的?

所属产品线:
变频器与软起动器

解决方法:

TCSCTN023F13M03是用于菊花链连接的分接头,一端是1个RJ45接头用来连接变频器,另外一端是2个RJ45接口,用来做菊花链连接。中间的电缆长度是0.3米。2个RJ45接口的一端见下图

应用接线示例图如下