问题描述:
ATV320使用ATV LOGIC编辑继电器输出优先级是什么样的?所属产品线:
ATV320变频器解决方法:
ATV320变频器用ATV LOGIC编程继电器输出,继电器的实际动作以参数为准。
例如:开始给R1定义了为运行,然后用ATV LOGIC编写了程序定义R1输出的内容为LI5导通,这时候从参数就看到R1的内容变成了OL01,现在R1输出以LOGIC定义为准。如果从参数又把R1定义为了运行,那么实际输出就是运行。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
ATV320变频器用ATV LOGIC编程继电器输出,继电器的实际动作以参数为准。
例如:开始给R1定义了为运行,然后用ATV LOGIC编写了程序定义R1输出的内容为LI5导通,这时候从参数就看到R1的内容变成了OL01,现在R1输出以LOGIC定义为准。如果从参数又把R1定义为了运行,那么实际输出就是运行。
是否有帮助?