问题描述:
RCA中的Y1信号是用上升延或下降沿来触发命令的么?所属产品线:
RCA解决方法:
是的。如果RCA正常通电时,只用Y1来控制,给Y1通电会有上升沿会控制RCA闭合,给Y1断电会有下降沿控制RCA断开。如果RCA在闭合时断电,由于有双稳态模式,RCA会保持闭合,如果在重新通电之前,将Y1断开,重新上电之后因为Y1没有通电,RCA仍然闭合,如果要断开RCA,需要将Y1闭合再断开,让下降沿来触发命令来断开RCA。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
是的。如果RCA正常通电时,只用Y1来控制,给Y1通电会有上升沿会控制RCA闭合,给Y1断电会有下降沿控制RCA断开。如果RCA在闭合时断电,由于有双稳态模式,RCA会保持闭合,如果在重新通电之前,将Y1断开,重新上电之后因为Y1没有通电,RCA仍然闭合,如果要断开RCA,需要将Y1闭合再断开,让下降沿来触发命令来断开RCA。
是否有帮助?