我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
iTL的电气附件iATL4的功能是什么?怎样使用?
问题描述:
iTL的电气附件iATL4的功能是什么?怎样使用?

所属产品线:
iTL

解决方法:

iATL4可以同时和两个iTL脉冲继电器配合使用,允许两条电路分步控制,其接线图如下所示:

如果按照此接线图连接,则iATL4每发送一次脉冲信号,iTL1的触头翻转一次,iATL4每发送两次脉冲信号,iTL2的触头翻转一次
其操作循环如下:第一个脉冲—iTL1闭合,iTL2断开;
第二个脉冲—iTL1断开,iTL2闭合;
第三个脉冲—iTL1闭合,iTL2闭合;
第四个脉冲—iTL1断开,iTL2断开。
以此循环。