我们今天能为您提供什么帮助?

IHH18mm机械式定时开关怎样接线?怎样使用?

问题描述:
IHH18mm机械式定时开关怎样接线?怎样使用?

所属产品线:
IH, IHP, ITA 时间管理及照明控制元件

解决方法:

1和2为主触点接口,用来接需要控制的负载;N和L电源接口分别接零线和火线。
24小时定时开关的每个蓝色拨钮(如图①所示)间隔代表15分钟,最多可以对96个时段进行编程。
由蓝色拨钮组成的转盘,用来确定自动状态下触点动作的时间和状态,拨钮在左边,说明此时段触点处于打开状态,将拨钮打到右边,说明此时触点处于闭合状态(如图②所示)。
三位置选择开关(如图④所示),用来手动控制触点状态或将IH置于自动状态。将三位置开关打到下方I位置,此时主触点强制接通,将其打倒上方O位置,此时主触点强制断开,打到中间位置Auto位置,此时触点处于自动状态,将按照蓝色转盘设定的程序进行动作。
图像IH18.jpg