我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
LS8高额定电流断路器80A,100A,125A的是否有电气附件可以加装?
问题描述:
LS8高额定电流断路器80A,100A,125A的是否有电气附件可以加装?

所属产品线:
LS8/LS8 DPN 小型断路器

解决方法:

LS8断路器里面的电气附件都是针对小电流63A及其以下产品设计使用的,LS8高额定电流断路器80A,100A,125A没有电气附件可以加装。