家居布线如何区分零线和地线?
问题描述:
家居布线如何区分零线和地线? 所属产品线:
C65解决方法:
家庭用电一般都是220V的,颜色为红(L火线),绿或蓝(N零线)还有一根黄禄相间的双色线那就是(地线),火线和零线接到两相(220V)空气开关上,地线直接接到和配电箱连为一体的铁栓上(也就是接地端子上)。若L/N/PE线并不是按上述的颜色来布置的,火线可以直接用试电笔测出,零线和地线可按以下两种方法辨别:1)在火线和任意其它两根线之间接一个负载(如灯泡),如果住宅漏电开关跳闸,说明接的是地线,如果没有跳则接的是零线。2)可用万用表测量火线和其它任意一根线之间的电压,若量得的电压是220V,则是零线,若没有则是地线。
零线和地线功能不同,虽然零线和地线在电源处是连在一点的,但配出线后,功能分配是不同的,主要是考虑到用电安全上的问题,零线接入回路,保证电器设备正常工作需要,地线接电器外壳,防止相线绝缘破坏触壳后发生触事故,在人体接触设备前第一时间形成短路迫使导线上的开关跳闸(这就是为什么零线和地线接在一起,短路效果会是相同的)。
是否有帮助?