我们今天能为您提供什么帮助?

NSX断路器Micrologic 5和6脱扣单元过载Ir保护,用按键设定保护的电流步长是多少?另外Tr,Isd,Ii的精度范围是多少?

问题描述:
NSX断路器Micrologic 5和6脱扣单元过载Ir保护,用按键设定保护的电流步长是多少?另外Tr,Isd,Ii的精度范围是多少?

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

Ir的设定步长位1A;Tr的精度范围是-20%,+0%;Isd的精度范围是±10%;Ii的精度范围是±10%