我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
如何在没有断路器的条件下去判断NSX的分励线圈MX和失压线圈MN是否可以正常动作?
问题描述:
如何在没有断路器的条件下去判断NSX的分励线圈MX和失压线圈MN是否可以正常动作?

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

在发现MN/MX线圈在断路器内无法正常工作时,可以将线圈拆下单独给端子供电,来排除线圈本身故障的可能,具体如下:
MX:

1 手动拨动右侧白色塑料联动杆,可以拨动,并保持在拨动位置。
2 将白色塑料联动杆拨下后给线圈端子通额定电压,联动杆动作并保持,下方铁针吸入。
3 断电,联动杆不复位,下方铁针复位(弹出)。
MN:

1 手动拨动右侧白色联动杆,可以拨动,松手后复位到原来位置(上端)。
2 给线圈端子通额定电压,联动杆不动作,下方铁针弹出,如果听到“滋滋”电流声为正常现象。

3 断电,联动杆不动作,下方铁针复位(吸入)。
白色联动杆和铁针位置如图所示: