我们今天能为您提供什么帮助?

NSX一体式扩展器的作用是什么?

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

NSX一体式扩展器是仅用于NSX100~250的附件。
该附件可以实现:
1:把NSX100~250D断路器极间距35mm扩展到与NSX400~630相同的极间距45mm;
2:可以使用所有大一级尺寸可用的连接附件和绝缘附件,例如:接线片、电缆接线器、端子扩展器、端子护罩、相间隔板等。
3:可以用于INS250-100~INS250负荷开关。
4:对齐开关柜内外型尺寸不同的NSX断路器。
5:不论NSX(除NSX80H)电流等级为多少,都可以采用相同的安装底板。