我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
NSX的面板框罩怎样安装?
问题描述:
NSX的面板框罩怎样安装?

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

NSX塑壳断路器的面板框罩按防护类型分有2类:IP30和IP40。
IP30有三种面板框罩:(1)适用所有控制类型(拨动手柄、旋转手柄或电动操作机构),不能接触脱扣单元,(2)用于拨动手柄可接触到脱扣单元,(3)用于VIGI模块。

面板框罩四角带有粘胶,可直接粘到开关柜门开口上。

IP40有三种面板框罩:(1)所有控制类型(拨动手柄、旋转手柄或电动操作机构),不能接触脱口单元,(2)用于vigi模块,(3)宽框罩用于vigi和电流表模块。

IP40带有垫圈,安装是用螺钉固定在门开口上。