我们今天能为您提供什么帮助?

微型断路器R型(延时型)漏电保护对应的是什么产品?

所属产品线:
Acti 9 剩余电流动作保护产品

解决方法:

Acti9样本资料中关于“剩余电流动作保护装置的选择”章节中提到有(R)延时型的断路器,NG125可整定型剩余电流动作保护附件具备此功能,该漏电 附件的脱扣时间有I(瞬时)、S(短延时)、D(长延时)三档可调。其中长延时档位可满足(R)延时型的要求,可以作为s型剩余电流动作保护装置的上级, 并在一定条件下实现全选择性(具体见下表)。
1.JPG