NSX DC PV光伏专用的产品过载电流整定值Ir 是否可以像NSX普通产品一样可以调节?
问题描述:
NSX DC PV光伏专用的产品过载电流整定值Ir 是否可以像NSX普通产品一样可以调节?所属产品线:
Compact NSX DC 塑壳断路器解决方法:
对于NSX DC PV光伏专用的产品,分为两类:
NSX DC PV额定电流在160A及以下的产品,其过载保护Ir可调,可调范围0.7·1*In之间4个挡位,短路保护Im固定不可调;
NSX DC PV额定电流在200A及以上的产品(包括DV PV S),其过载保护Ir可调,可调范围0.7·1*In之间4个挡位。短路保护Im可调,可调范围5~8*In(NSX250DC PV S TM250DC产品例外,其Im可调范围为4~8*In)。
是否有帮助?


需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。