三台空气断路器能否通过机械联锁来实现三台之间的互锁?
问题描述:
三台空气断路器能否通过机械联锁来实现三台之间的互锁?所属产品线:
Masterpact MT 空气断路器解决方法:
MT能通过缆绳联锁来实现三台之间的互锁,不过只有三台H型的断路器才能实现,因为缆绳联锁(3台)的方案中固定件只有用于H型断路器上的,此时并不区分固定式还是抽屉式。MVS H/T型和MTE(除MTE04~16N外)均可实现,用的是MT的附件。
三台断路器实现联锁的方案有:三台只能合一台(P048610)、两进线一母联(P048609)、两进线一备用(P048608)。
缆绳联锁固定板间的最大距离(垂直或水平)是1000mm,缆绳的弯曲半径不小于100mm。
是否有帮助?