我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Micrologic P/H 的非优先级负荷卸载功能如何应用?
问题描述:
Micrologic P/H 的非优先级负荷卸载功能如何应用?

所属产品线:
Masterpact MT 空气断路器

解决方法:

(1)MicrologicP/H配合可编程触点M2C或M6C可以实现非优先级负荷卸载功能。注意,M2C或M6C需要24VDC外部供电。方案如图1所示。

(2)在控制单元保护设置部分开启负荷卸载功能,设置卸载类型(电流或功率),启动值和恢复值。如图2所示。

(3)设置M2C或M6C为负荷卸载和恢复报警功能。可将M2C或M6C输出触点接到相关断路器或负荷开关的分励线圈来控制断路器脱扣。从而卸载负荷。