我们今天能为您提供什么帮助?

客户已经订购了不带通讯的MT,可以直接加换附件使得MT实现通讯功能吗?

所属产品线:
Masterpact MT 空气断路器

解决方法:

不行。MT里面的合闸线圈和分励线圈等附件,带通讯的和不带通讯的都不一样,而且本体通讯模块不能单独购买,本体通信模块采集OF SDE PF CE信号,并与带通信功能的XF和MX连接,安装在控制单元后面,通过红外信号传输数据。所以,实现不了,在现场也无法进行改造。