MT是否有GB22710的接通电流脱扣保护?
问题描述:
MT是否有GB22710的接通电流脱扣保护?所属产品线:
Masterpact MT 空气断路器解决方法:
GB22710中对接通电流脱扣保护的描述为:断路器闭合前电网已处在故障状态,在断路器闭合瞬间出现较大短路故障电流时(大于短延时的整定电流),控制器无需辅助电源能使断路器瞬时断开。试验过程中控制器各种显示符合7.4.2.5要求(适用时)。试验方法及试验条件可参照断路器短路试验的“CO”试验,但试验电流为规定的接通电流。
“DINF”( 瞬间过流保护 ) 在断路器闭合时如果存在短路电流并且高于保护阈值时瞬间脱扣。 DINF 为峰值保护。当空气断路器闭合 50ms 之后,DINF 失效。
MT断路器和MT HF负荷开关都具备DINF保护,所以都有GB22710的接通电流脱扣保护。
是否有帮助?