我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
MT空气断路器带通信功能时,无法在控制单元上更改通信地址,波特率等参数是什么原因?
问题描述:
MT空气断路器带通信功能时,无法在控制单元上更改通信地址,波特率等参数是什么原因?

所属产品线:
Masterpact MT 空气断路器

解决方法:

MT 带通信功能时,可以在控制单元上设置通信参数,但是当和IFM模块连接后,则无法在控制单元上修改通信参数,MT的通信参数是自动和IFM同步。对于IFM的通信参数,在IFM上只可以修改通信地址,在开启自动检测功能时,IFM可以自动检测所在网络的波特率和校验并作出匹配设置,在禁用自动检测功能时,波特率和奇偶校验可通过Masterpact RSU 软件设置