我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
MT空气断路器的抽架位置锁由退出位置更改成连接位置后,相应的挂锁功能是否也随着变化了?
问题描述:
MT空气断路器的抽架位置锁由退出位置更改成连接位置后,相应的挂锁功能是否也随着变化了?

所属产品线:
Masterpact MT 空气断路器

解决方法:

MT(H)型的抽屉式断路器的用户可以自行更改为锁在连接/退出/试验位置,抽架位置锁由退出位置更改成连接位置后,相应的挂锁功能也随着变成了连接位置锁定,操作方法如下图所示。

注意:仅MT(H)型的抽屉式断路器可以自行更改,对于MT(N)型的抽屉式断路器,需在订货的时候选上“连接/退出/试验位置锁”后,才可以锁在连接/退出/试验位置,如果订货时未勾选,MT(N)型只能锁定在退出位置。