MT空气断路器如何实现接地故障保护只报警不跳闸,并且输出干接点信号?
问题描述:
MT空气断路器如何实现接地故障保护只报警不跳闸,并且输出干接点信号?所属产品线:
Masterpact MT 空气断路器解决方法:
可以选Mic5.0D/P/H或者Mic6.0D,加上M2C/ M6C触点使用即可。
Mic5.0D/P/H设定接地故障报警后用M2C/ M6C触点输出接地故障报警。
Mic6.0D通过按键设定接地故障只报警不脱扣,然后用M2C/ M6C触点输出接地故障报警。
注:M2C触点需要配置AD模块进行供电,MIC6.0P/H接地故障会脱扣(不能设置为接地只报警不脱扣)。
是否有帮助?