MT 4p 空气断路器是否还可以通过增加TCE互感器来做接地故障保护?
问题描述:
MT 4p 空气断路器是否还可以通过增加TCE互感器来做接地故障保护?所属产品线:
Masterpact MT 空气断路器解决方法:
MT 4P 断路器不可以通过外接TCE 实现接地故障保护。
对于MT 3P 断路器,N线电流采样通过外部端子T1,T2接入控制单元,而对于MT 4P 断路器,N线电流采样直接通过内部接线接入,无法通过T1,T2端子接入,此时T1,T2端子不起作用
是否有帮助?


MT 4P 断路器不可以通过外接TCE 实现接地故障保护。
对于MT 3P 断路器,N线电流采样通过外部端子T1,T2接入控制单元,而对于MT 4P 断路器,N线电流采样直接通过内部接线接入,无法通过T1,T2端子接入,此时T1,T2端子不起作用
是否有帮助?