我们今天能为您提供什么帮助?

MT空气断路器通讯接线图中的ULP线缆和ULP电缆有什么区别?

问题描述:
MT空气断路器通讯接线图中的ULP线缆和ULP电缆有什么区别?

所属产品线:
Masterpact MT 空气断路器

解决方法:

如下图所示:B是ULP电缆(6种规格:0.3 m:TRV00803,0.6 m:TRV00806,1 m TRV00810,2 mTRV00820,3 mTRV00830,5 mTRV00850)两端都是水晶接头,C是ULP线缆(3种规格:0.35 m:LV434195,1.3 m:LV434196,3 m:LV434197),只有一端是水晶接头,其余内部结构一样。