我们今天能为您提供什么帮助?

MT空气断路器Micrologic E控制单元的怎么查看总有功电能?

问题描述:
MT空气断路器Micrologic E控制单元的怎么查看总有功电能?

所属产品线:
Masterpact MT 空气断路器

解决方法:

MT断路器Micrologic E总有功电能Ep分两个屏显示:

1.第一屏显示总电能的整数部分

2.第二屏显示总电能的小数部分

例如:Ep=26.233 MWh

注:无论功率设置如何,总有功电能的累计计算都是正的,最大的总有功电能显示值为999 999 999Kwh.