MT空气断路器的TCW外接互感器的安装位置有什么要求?
问题描述:
MT空气断路器的TCW外接互感器的安装位置有什么要求?所属产品线:
Masterpact MT 空气断路器解决方法:
1.通过外接互感器的导体必须以互感器内部轮廓为中心。
2.最近的导体必须离外接互感器的外部边缘最小38.1mm。相邻导体的电流中心必须是离外接互感器的短边外部边缘最小127mm,并且离外接互感器的长边外部边缘最小101.6mm。从前面和后面,相邻导体的电流中心必须离外接互感器的外部边缘最小50.8mm。

是否有帮助?