我们今天能为您提供什么帮助?

IFE专用网关能不能连接有modbus接口的表计等设备? 怎么连接?

所属产品线:
IFE以太接口及网关

解决方法:

IFE专用网关只有一组电源端子,2个Ethernet RJ45端口以及2个RJ45 ULP端口和一个背部的Modbus 主接口,所以不能直接与有modbus接口的表计等设备连接。

但是通过背部的Modbus主接口,IFE网关选用背部连接附件TRV00217可以与IFM模块连接,

然后通过IFM模块上的连接端子就可以与有modbus接口的表计等设备连接了,如下图。