我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
I/O输入输出接口模块LV434063数字输入最大电缆长度为多少?
问题描述:
I/O输入输出接口模块LV434063数字输入最大电缆长度为多少?

所属产品线:
I/O 智能应用模块

解决方法:

最大电缆长度为10m。对于超过10 m ,最长300 m的长度,必须使用屏蔽双绞电缆。屏蔽电缆连接至IO 模块的功能性接地端。