问题描述:
Concept中对离散量输入输出模块配置地址时,模块间各通道的地址区域能否不连续?所属产品线:
Concept解决方法:
Concept中对离散量输入输出模块配置地址时,模块间各通道的地址区域可以不连续,但要注意通道起始地址必须为16的倍数+1,如100001,100017等,否则会报错。如图所示,此时将“100083”改为“100081”即可编译通过。


是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
Concept中对离散量输入输出模块配置地址时,模块间各通道的地址区域可以不连续,但要注意通道起始地址必须为16的倍数+1,如100001,100017等,否则会报错。如图所示,此时将“100083”改为“100081”即可编译通过。


是否有帮助?