我们今天能为您提供什么帮助?

BMXCPS冗余电源基础诊断方法是什么?

问题描述:
BMXCPS冗余电源基础诊断方法是什么?

所属产品线:
Modicon M340

解决方法:

基础诊断方法:诊断信息每次扫描周期会刷新一次。

如果电源在CPU所在的本地机架可以使用系统位%sw124;如果电源位于远程CRA,BME主机架上参考Device DDT of the BM•CRA312•0 CRA;在扩展机架或者M340组态中,没有诊断信息。