怎样让Citect的所有页面模板都显示中文,包括系统弹出的一些对话框也需要显示中文?
问题描述:
怎样让citect的所有页面模板都显示中文,包括系统弹出的一些对话框也需要显示中文? 所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA解决方法:
1, V7.2及之前版本先把example工程中的chinese.DBF文件拷贝到自己工程的目录下面
在配置文件中添加两个参数[Language]LocalLanguage =chinese;[Language]CharSet=134
2,V7.3-V7.4的版本需要通过调用LoginForm函数实现
3,V7.5版本需要调用example工程下的Language_Button精灵实现
是否有帮助?