我们今天能为您提供什么帮助?

Vijeo Citect V7.2及以上版本的服务器和客户端怎样配置?

问题描述:
Vijeo Citect V7.2及以上版本的服务器和客户端怎样配置?

所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

7.0以后的软件都是通过IP地址来辨别机器的角色,如果工程中设置的IP地址和本机网卡地址一致,那么这台机器是服务器;如果工程中设置的IP地址和本机网卡地址不一致,那么这台机器是客户端。然后通过走"计算机设置向导"来确定机器的角色,最后选择网络模式即可。注:网络模式需要插狗才可以运行。

在7.2及以上版本软件中服务器和客户端还需要输入相同的密码才可以连接,如下图