我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
怎样实现弹出的超级精灵(或普通弹出页面)窗口上无标题栏,无关闭按钮,无最大化最小化按钮?
所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

在精灵中可以使用AssWin(sPage, X, Y, Mode, sTag1, [sTag2..8])和WinNewAt(Page, X, Y, Mode, ClusterName)函数可以实现,其中Mode参数是4+8+16就可以实现

使用AssPopup(sPage, sTag1, [sTag2..8])和WinNew(Page,ClusterName)这两个函数由于参数的原因不能显示最大化最小化和关闭按钮,但是可以显示标题栏。