我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Citect 7.X版本软件可以支持安装成哪些语言?
问题描述:
Citect 7.X版本软件可以支持安装成哪些语言?

所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

Citect从6.1版本开始在安装软件的时候可以识别您电脑操作系统的语言来安装Citect的语言,目前Citect支持的安装语言有:德语,法语,日语,韩语,简体中文,西班牙语,如果您操作系统的控制面板――区域和语言――高级中的语言不是以上6种语言,那么Citect将默认安装成英文。如果您需要更换Citect软件的语言,那么需要将Citect在控制面板中卸载,然后在重新安装Citect软件。