问题描述:
Citect单机版(标准版)是否可以通过ODBC与数据库间进行通信?所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA解决方法:
如果通过ODBC写脚本的方式,单机版的授权可以将Citect数据写入数据库或者从数据库中查询。
如果单机版的Citect想要连接Historian软件,那么需要多购买一个CTAPI的授权VJC104288。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
如果通过ODBC写脚本的方式,单机版的授权可以将Citect数据写入数据库或者从数据库中查询。
如果单机版的Citect想要连接Historian软件,那么需要多购买一个CTAPI的授权VJC104288。
是否有帮助?