我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ZB4BS5430停产如何替代?
问题描述:
ZB4BS5430停产如何替代?

所属产品线:
Harmony XB4

解决方法:

ZB4BS5430是符合IEC 60364-5-53标准的急停按钮头,已经退市。替代型号是:ZB4BS84430,符合EN/IEC 60204-1 and EN/ISO 13850标准,具有trigger action功能(触发功能)。ZB4BS84430按钮头并不在国内销售,用户知道其特殊性后,只能重新选型,可以考虑使用常规急停按钮头。

带触发功能的急停按钮在按压按钮时, 尤其是按压速度较慢时, 只有操作头到自锁位时其常闭触点才断开, 而一般的蘑菇头急停按钮在按压速度较慢时可能出现操作头未到自锁位时常闭触点断开的情况, 这就可能使操作者在无意中碰到此按钮时出现误动作。