我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
TesysT的T1,T2温度传感器端子接线距离是否有要求?
所属产品线:
TeSys T 电动机管理系统

解决方法:

接线距离有要求。

温度传感器原件的最大接线长度如下:

线径mm²(AWG

0.5(20)

0.75(18)

1.5(16)

2.5(14)

距离m(ft)

220(656)

300(985)

400(1312)

600(1970)

使用非屏蔽双绞线电缆将控制器连接到温度传感器。

如果为铅电阻,为使控制器能够精确测量温度感应原件的电阻,必须测量双绞线的电阻,并将其增加到所需的电阻以进行保护。