我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
进口XB6按钮指示灯如何拆分,需要单独选择卡座ZB6Y009吗?
问题描述:
进口XB6按钮指示灯如何拆分,需要单独选择卡座ZB6Y009吗?

所属产品线:
Harmony XB6

解决方法:

进口XB6系列中的按钮开关,安装时需要安装基座ZB6Y009。但是订购时,不一定要单独订购。

举例:

XB6AA11B是平头复位按钮,圆形,白色,带1常开触点。

有3种订购方法:

1、 直接订购XB6AA11B

2、 可以订购(ZB6Z1B + ZB6AA1) ,其中ZB6AA1是按钮头部,ZB6Z1B是安装基座带1常开触点。

3、 可以订购(ZB6E1B + ZB6Y009 + ZB6AA1) ,其中ZB6AA1是按钮头部,ZB6E1B是1常开触点,ZB6Y009是安装基座

进口XB6系列中的指示灯,不需要安装基座ZB6Y009。

举例:

XB6AV1BB是平头指示灯,白色,12v~24v。由ZB6EB1B + ZB6AV1组成。ZB6AV1是指示灯头,ZB6EB1B是指示灯模块,直接安装在指示灯头上。