我们今天能为您提供什么帮助?

Citect工程编译时报“Bad IO Device Variable”错误,是什么原因?

问题描述:
Citect工程编译时报“Bad IO Device Variable”错误,是什么原因?

所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

此错误的主要原因是因为IO设备中的驱动协议和此驱动协议对应的变量标签地址之间的不匹配造成的。:这要根据具体不同的驱动协议来分辨其变量标签地址建立的是否正确。