我们今天能为您提供什么帮助?

日志报警信息无法写入数据库,但是摘要报警信息可以写入数据库,为什么?

所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

日志报警的存储格式中涉及到了Time和Date字段,比如{Time,n}和{Date,n},由于Time和Date是SQL的关键字,所以如果用这两个字段是不能插入到数据库的,可以使用其他显示时间的字段,比如{LocalTimeDate,n}作为存入数据库的字段。
摘要报警的字段是{OnDate,n} {OnTime,n} {OffDate,n} {OffTime,n} ,由于这些字段不是SQL的关键字,所以可以很顺利的将数据插入到数据库中。