我们今天能为您提供什么帮助?

Web客户端的IE浏览器无法下载*.cab文件,怎样解决?

所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

方法1,可以到IE浏览――工具菜单――Internet 选项――安全性,选择Internet和Local intranet,分别修改里面的设置,Activex control and plus-in所有选项都选择Enable

方法2,在Web Server上找到最新版本的*.cab文件,然后复制到Web Client上,在Web Client机器上手动安装*.cab文件。