我们今天能为您提供什么帮助?

SoMachine MAST 配置任务 各任务含义?

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)

解决方法:

SoMachine 软件中MAST配置任务栏有四种任务类型可配置,各任务类型含义如下: 循环 将根据间隔字段中给出的时间定义(任务循环时间)来循环处理任务. 自由运行 一旦程序启动即会处理任务,并且在运行结束时,任务将以持续循环自动重启。未定义循环时间。 事件 一旦事件字段中定义的变量获得上升沿,就会立即启动任务。 外部事件 一旦发生在事件字段中定义的系统事件,任务即会启动。它取决于目标、以及在选择列表中支持和提供的事件。(将不会与系统事件混合。)