我们今天能为您提供什么帮助?

SoMachine软件中如何快速判断工程中除法运算是否有除数为0的错误?

问题描述:
SoMachine软件中如何快速判断工程中除法运算是否有除数为0的错误?

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)

解决方法:

可以在工程中使用CheckDivByte,CheckDivWord,CheckDivDWord和CheckDivReal等指令,检查除数是否为零,避免除数为零的现象。