我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Vijeo Designer Basic导入Vijeo Designer GXO工程有什么限制?
所属产品线:
Vijeo Designer

解决方法:

Vijeo Designer Basic V1.0版本 可以导入由 Vijeo Designer 6. 1、6.2 SP1 创建的工程。由完整版本创建的 HMIGXO 目标机器工程可以作为 HMIGXU 目标导入 Vijeo Designer Basic。


Vijeo Designer Basic V1.1版本 可以导入由 Vijeo Designer 6.2 SP1、6.2 SP2、6.2 SP2.1、6.2 SP3 以及 6.2 SP3.1 创建的工程。由完整版本创建的 HMIGXO 目标机器工程可以作为 HMIGXU 目标导入 Vijeo Designer Basic。