我们今天能为您提供什么帮助?

Citect走Modnet通信的时候端口中的特殊选项的格式分别代表什么意思?

问题描述:
Citect走Modnet通信的时候端口中的特殊选项的格式分别代表什么意思?

所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

端口中的特殊选项一般是-I192.168.1.10 -P502 –T,这些分别代表什么意思
-SPn define Server Listening port
-Ia.b.c.d defined remote IP address
-Pn define remote port
-LIa.b.c.d defined local IP address
-LPn define local port
-U define as a UDP connection
-T define as a TCP connection