Citect 7.2两台服务器冗余,两台服务器连接AB PLC通过ABCLX协议,两台电脑独自运行都很正常,一起运行以后通讯不稳定,怎样解决?
问题描述:
Citect 7.2两台服务器冗余,两台服务器连接AB PLC(1756-L62),以太网模块是1756-ENBT,走ABCLX协议,两台电脑独自运行都很正常,但是两台服务器一起运行以后,刚开始通信时断时续,过一段时间通信才正常,怎样解决?所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA解决方法:
这个驱动的轮询超时遵循下面公式
MAX(Timeout, ScanRate * MissedPollTolerance)
需要修改三个配置文件的参数
[ABCLX]
Timeout=5000
ScanRate=2000
MissedPollTolerance =100
如果还是无法解决,请修改以上三个参数的数值和您的工程匹配。
是否有帮助?