我们今天能为您提供什么帮助?

Citect编译没有错误,运行工程时报“Driver S7NT not initialized”是什么原因?

问题描述:
Citect编译没有错误,运行工程时报“Driver S7NT not initialized”是什么原因?

所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

S7NT驱动协议是用于Citect和西门子PLC通信的以太网协议,此协议还需要使用西门子的Simaticnet软件进行配置,如果此机器上没有安装Simaticnet软件就会报“Driver S7NT not initialized”的错误。